This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:连接 Micro USB 时 CC 净空失败

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25750, TPS25750EVM, TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538099/tps25750evm-cc-negosiation-is-failed-when-micro-usb-is-connected

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25750、TPS25751、 TPS25751EVM

工具/软件:

您好的团队、

我们的客户目前正在评估 TPS25750 并在测试过程中遇到问题。 当存在 Micro USB 连接且 Type-C PD 适配器连接到 TPS25750 时、不会发生 CC 协商。 此外、当适配器断开连接时、VBUS 线路上会保留大约 2V 的电压。 但是、如果 VBUS 手动放电至 0V、则适配器可在重新连接后成功提供具有正确 CC 协商的电源。
此时没有负载。

请告诉我:

・是否有任何已知的 CC 协商在这些条件下失败的情况?
・移除适配器后、VBUS 是否会保持在 2V 左右?


非常感谢您提供与此行为相关的任何见解或文档。

此致、

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teritama、

    任何新设计都不应影响 TPS25750。 请尽快迁移到 TPS25751。 TPS25751 是 TPS25750 的直接 P2P 后继产品、具有新增的特性和最新支持、并将支持最新的 PD 规范(TPS25750 不会)

    当存在 Micro USB 连接且 Type-C PD 适配器连接到 TPS25750 时、不会发生 CC 协商。 此外、当适配器断开连接时、VBUS 线路上会保留大约 2V 的电压。 但是、如果 VBUS 手动放电至 0V、则适配器可在重新连接后成功提供具有正确 CC 协商的电源。
    此时没有负载。

    通常、microUSB 不应影响 VBUS 电压、但听起来 Micro-USB 和 VBUS 路径之间似乎存在一些泄漏。 PD 控制器的一部分控制涉及在不同连接和断开阶段感测“正确“的电压。 VBUS 上设置 2V 电压会影响 PD 控制器在断开状态下预计为 0V 时的连接能力。

    [quote userid=“386772" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538099/tps25750evm-cc-negosiation-is-failed-when-micro-usb-is-connected・在这些情况下 CC Negotiation 失败的已知情况是否存在?

    这并不奇怪、但我自己在 TPS25750EVM 上还没有看到这种“ micro-USB 馈电至 VBUS“问题。

    [quote userid=“386772" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1538099/tps25750evm-cc-negosiation-is-failed-when-micro-usb-is-connected・移除适配器后、VBUS 的预期行为是否保持在 2V 左右?


    遗憾的是、您的最佳选择是在未连接 micro-USB 的情况下使用 EVM。

    主要是客户不应先使用或评估此器件、因为它是 NRND、因此应改用 TPS25751 和 TPS25751EVM 并进行评估。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Chris-San、


    很抱歉我的回复延迟。

    客户说、当按下 EVM(即 TIVA 的复位开关)上的 S2 时、LDO_3V3 的电压会降至 0V、几秒后、VBUS 变为 0V。

    在我的预期中、这意味着 LDO_3V3 连接到 F_SYS_3V3、后者是 TPS76833 的输出。

    我想知道、如果为 LDO_3V3 提供了其他 3.3V 电压、LDO_3V3 路径是否可能成为到 VBUS 的电流路径、如下所示?

    此致、

    teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teritama、

    电压绝不应施加到 LDO3V3。 它是由器件产生的内部电源。

    按照我的预期、这意味着 LDO_3V3 连接到 F_SYS_3V3、后者是 TPS76833 的输出。

    根据我在原理图上看到的内容、F_SYS_3V3 仅连接到 S2 引脚以及 ICD_TCK 和 ICD_TMS 节点。 它似乎与 LDO3V3 没有任何连接。

    除非 EVM 以某种方式损坏、否则我没有看到 F_VBUS 电源与 Type-C VBUS 和 LDO3V3 引脚之间有任何明显的连接。

    客户是否能够在断开 micro-USB 连接的情况下评估 EVM? 不应要求查看 TPS25750 独立的行为。

    当尝试在 EVM 上重现此问题时、我在连接和断开 micro-USB 端口时没有看到 VBUS 上出现或消失的任何电压。 它保持在恒定的 0V

    谢谢。此致、

    Chris