This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5D1806:REG:TPSM5D1806RDBR +3.6V 生成+5.5V

Guru**** 2530130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM5D1806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544448/tpsm5d1806-reg-tpsm5d1806rdbr-3-6v-generation-form-5-5v

器件型号:TPSM5D1806


工具/软件:

尊敬的团队:

我们计划 在我们的设计中使用 TPSM5D1806RDBR。根据我们的要求 、我们需要 TPSM5D1806RDBR 提供+3.6V 输出电压、转换器的输入电压为+5.5V。根据数据表、我们提到从转换器生成+3.3V 输出需要最小+5.3V 输入。没有提供最小输入电压详细信息、以实现+3.6V 输出。

是否可以从+5.5V 输入生成+3.6V? 如果没有、+5.5V 输入电压可以生成的最大可能输出电压是多少?

谢谢。此致、
祝福 Selvakumar,
硬件设计工程师、
Data Patterns(印度)有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、这种情况极不可能发生、具体取决于输出电流。

    表 7-1 至 7-3 和图 7-3 表明不会这样做。

    产品文件夹页面底部的 Webench 可用于检查设计。  如果 webench 返回“设计失败“、则说明这不是有效的用例   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    感谢您的答复、正如您提到的、我们提到了 表 7-1 至 7-3。

    如 表 7-1 中所述、如果 VIN=5V、在 FSW 1000kHz 下、输出可在 0.5V 至 3.9V 范围内生成、条件 Iout 小于或等于 4A、在这种情况下、我们能够生成 3.6V 正确吗? 因为 Iout 为 1.5A (Max)

    我们也尝试了 Webench 工具,它遇到了一个错误,说“我们找到了 Hmm TPSM5D1806但此工具不支持“。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、如果电流小于 4A。   

    在 TPSM5D1806 产品文件夹 TPSM5D1806 数据表底部、产品信息和支持|德州仪器 TI.com   

    这里有一个 webench 面板 、我选择了具有 5V 输入、3.6V 输出和 2A 输出的双通道选项。  

    我会提供 以下设计 webench.ti.com/.../SDP.cgi

    此致

    David