请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25730工具/软件:
我仅在 VBUS_IN 电源下使用 TPS25730DREFR。 我计划使用 LDO_3V3 引脚驱动 ADC 分压电阻、/FAULT_IN 上拉、CAP_MIS LED 和外部通信信号上拉。 因此、我想知道当 VBUS 为 5V 至 20V 时、LDO_3V3 可汲取多少电流
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.