This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:DSG FET 烧毁和 1V 栅极驱动

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518811/bq76930-dsg-fet-burnout-and-1v-gate-drive

器件型号:BQ76930
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:  

请检查我的上一个问题,我已经张贴了几乎一个月前。 我在这一问题上没有得到任何回应、我仍然面临上一个问题所提到的问题。
请仔细研究一下、让我知道如何解决此问题。

此致、
Noel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:  

    抱歉、回复时出现延迟、目前支持队列非常高、回复时间比平时要长很多。 您是否介意将您提及的帖子联系起来、或者重新填充此处的问题以供我们查看。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arelis:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500824/bq76930-dsg-fet-burnout-and-1v-gate-drive

    这是诺尔所说的前一篇文章。 我认为如果我们继续讨论上面链接的主题、会更好、因为它还包含一些额外信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arelis:

    希望您有机会查看上面分享的上一个链接。 如有必要、我可以在私聊中分享 PCB 的文件。 请帮我们解决问题。  现在等待的时间已经很长了。

    此致、
    Noel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:  

    感谢您的耐心,并再次为漫长的等待道歉。 我在这里回复、因为上一篇文章是锁定的、但我们可以保留上面的链接作为参考。

    您能继续并与我们分享您的设计文件吗?我想看一下、并确保原理图良好。 此外、您提到 DSG FET 会持续死区、您的所有电路板中是否都会发生这种情况? 故障率是多少?  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arelis:

    请检查你的私人聊天,我已经与你分享了文件供你审查.

    此外、您提到了 DSG FET 会不会发生、您的所有电路板中是否都发生了这种情况? 故障率是多少?  [/报价]

    仅 DSG FET、是的。 就像我在上一个主题中提到的、它首先工作正常、然后失去栅极驱动并且 FET 烧毁。 我测试了几乎 6 块电路板、并在所有 6 块电路板上都观察到了这一点。 我在丢失驱动器后、在上一个线程中附加了 DSG FET Vgs 的示波器映像。 我再也不会让他们工作了。 我尝试更换一个电路板上的 BQ76930、并观察到了相同的情况。  

    CHG 栅极驱动器和 FET 在任何情况下都没有问题、它们仍然正常工作。  

    希望能尽快收到您的回复。

    谢谢。此致、
    诺埃尔·宾尼·亚伯拉罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:  

    6 月 24 日、我离开办公室返回星期二。 请允许我查看并回复您。 感谢您的耐心。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:  

    我今天看了您的原理图、没有看一下布局。 整体看起来不错、请非常仔细地遵循 TI 的设计。 我有几个问题:  

    • 您提到了一个 6 秒的电路、但原理图中显示的是 10 秒。 您的电芯连接在哪里?  
    • 我们的图中实际上没有 R112、但您的一些电容器略小于参考设计。  
    • 我假设您的一些 DSG FET 已填充、它们都是 DNP。 是否有 2 个并联器件(与 CHG 配置匹配)?  
    • 在您执行的这个重复测试中、DSG 是否一直低于 GND?  
    • 我假设在选择 FET 时、您可以确保电压以及电流和功率耗散良好。 您是否尝试过另一个 DSG FET?
    • 您还提到、在 FET 上未观察到振荡。 您是否确保所有绝对最大电压都在规格范围内? 对所有关键引脚 VCx、BAT、VCxb、CHG、DSG CAPx、REGSRC、REGOUT、并确保在 FET 瞬态期间不会违反绝对最大值。  

    我将查看布局、如果有任何问题、可以返回给您。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arelis:

    1. 6S 电池按照数据表中的说明进行连接。 我使用了一个 11 针连接器、我所做的是将电池端的导线短路:
    短接的电芯 4 导致电芯 3、短接电芯 8 和 9 会导致电芯 5 进行 6S 配置、并将 AFE 电芯计数寄存器设置为 6S。 我的 BQStudio 上显示了正确的读数。

    2.是的,这之前给了我一个问题,我在我测试的电路板上短路了这个电阻焊盘。  

    是的、已组装 DSG FET、2 个与 mathc CHG 配置并联。 在原理图上、它是 DNP、因为我不想让我的 EMS 组装它。  

    4.这是上一个主题 (https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500824/bq76930-dsg-fet-burnout-and-1v-gate-drive) 中提到的、导通几分钟后我的 DSG FET 的 Vgs

    否、它永远不会低于 GND。
    (I 丢失栅极驱动后的 FET VGS 示波器数据):
     

    这是 DSG FET 的导通 VGS 信号、当时 IC 在导通期间提供一个大约一分钟的良好栅极驱动信号(这是我首次为我测试的每个电路板导通 FET 时):


    5.是的,我尝试使用这两个 FET ,结果是相同的:  
     a) BSC028N06NS
     b) AON6144

    6.就我所说,没有一个电压超过任何组件的 ABS_MAX 等级。 如果是这种情况、那么电路板现在也不应该正常工作? 即使在我最终失去 BQ76930 的 DSG 驱动器后、BMS 的其他功能也可以正常工作。 我甚至在 将 DSG FET 从电路板上拆焊后为电池充电。  
    我将再次检查它们是否存在任何违规行为、并在您检查布局时为您提供更新。  

    谢谢。此致、  
    诺埃尔·宾尼·亚伯拉罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:  

    再次感谢您的耐心。 我最后检查了您的布局。 整体布线和 GND 良好。 一些细微评论是清理 REGOUT 布线、以及查看是否可以将这些电容器靠近芯片接地移动、更靠近 BQ 芯片;VC1、VC0、VC5B 和 VC5。 鉴于您的 6s 配置有问题、我想确保在低电压瞬变期间不会超出绝对最大值。  

    您是否有机会查看这些瞬态期间任何绝对最大值违例的电压、尤其是 VC5B、VC5、VC6、VC1 VC0 可能适合进行检查?  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arelis:

    鉴于您的 6s 配置有问题、我想确保在低电压瞬态期间不会超出绝对最大值。  [/报价]

    我还为 7S 和 10S 配置了它、以检查它是否只是 6S 配置的问题、但事实证明、我在所有配置上都观察到相同的问题。 在上述任何一种情况下 (6S、7S 和 10S)、我的 REGSRC 电压都不会高于建议的 25V。  

    我确实检查了瞬态和这个 时间、它配置为 10S

    VC5B:3.39V

    VC5:3.43V

    VC6:3.39V

    VC1:3.51V

    VC0:3.51V

    在插件和插件时、所有电压均稳定且未观察到瞬态尖峰。 (相对于前一个电芯测得)

    REGOUT:2.52V
    RESRC:15.67V
    电池电压:34.07V

    我在以下情况下再次检查了 DSG 和 CHG 电压(屏幕上的 BQSTUDIO 和 DMM 上的 FET VGS):

    1. FET_EN=0  
      DSGFET=0
      CHGFET=1
    DMM 上的 CHG FET VGS
       

    2. FET_EN=0
      DSGFET=1
      CHGFET=0
    DMM 上的 DSG FET VGS

    3. FET_EN=1
      DSGFET=1
      CHFET=1
    在如下所示的这种情况下、当 CHG 和 DSG FET 都启用时、CHGFET_Vgs 会下降至大约 11.2V。
     DMM 上的 CHG FET VGS


    这里在 DSG 和 CHG 桥臂上使用 AON6144 Im、每个桥臂上各有 2 个 FET。

    我认为这是所有相关的数据、是进行故障排除所必需的。 如果您需要这方面的更多数据、请告诉我。

    此致、
    Noel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:  

    我更感兴趣的是瞬态测试以及  VC5B、VC5、VC6、VC1、VC0 的负极侧(相对于 VSS 和 VC5x)。 我想看看这些信号中是否有任何一个低于绝对最小值 您能否在 VC5B、VC5x、VC5 和 VC1 上重新连接示波器并使用 6s 配置、看看是否存在超出绝对最大值/最小值的情况。 我认为低电池电压会夸大任何故障、因此、如果您可以尝试使用 6 节串联配置、电芯有效但电压较低、并重新捕捉、这将非常好。 请注意、在 EVM 上、我们没有看到此问题、因此似乎是您的系统非常特殊、因此我最好猜一下某些信号会在使用几分钟后消失、并产生额外的瞬态、最终会损坏 FET。  

    此外、它是使用真实电池还是电池仿真器?  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arelis:

    我将示波器快照与相关名称一起附在文件夹中。
    e2e.ti.com/.../BQ76930-Scope-Data.zip
    按照建议、我将配置更改为 A 6 芯电池组 (电池电压约为 20V)、是的 使用实际电芯 来对此进行测试。  

    在执行此操作时、我观察到以下情况:

    我测试的电路板上的 VC5X 最初约为 10V、在我的两个电路板上、我确实获得了约 7V 的栅极驱动。 您的疑问属实、开启几分钟(插入电池连接器)后、VC5X 信号会下降至 0V、w.t GND、这时我会丢失 DSG 驱动电压。 我再次检查了我的所有电路板和 2 个电路板上的这个观察是相同的,在其他电路板 上,当我插入电芯连接器时,我观察到 VC5X 上的 0V ,我永远不会在这些电路板上获得栅极驱动。  

    这可能是什么原因造成的?

    此致、
    诺埃尔·宾尼·亚伯拉罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arelis:

    我想跟进、因为一段时间内没有听到。 我分享了所有请求的数据、如果您能查看这些信息并帮助解决此问题、我将不胜感激。

    热衷于 了解我们所面临问题的根本原因。 您的见解将非常有助于结束这一问题。

    谢谢。此致、
    诺埃尔·宾尼·亚伯拉罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arelis:  

    这是一段很长的时间。 真的希望得到你的回应