This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:UVLO 电压

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022, TLV61070A, TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544539/tps61022-uvlo-voltage

器件型号:TPS61022
主题中讨论的其他器件: TLV61070ATPS61021A

工具/软件:

您好!

是否可以将 UVLO 电压设置为 0.9V?

因为我的应用需要使用一节碱性电池、并且电压范围需要设置为 0.9~1.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我想您想将 UVLO 下降电压设置为 0.5V 至 0.9V。

    如果我的理解正确、您可以参阅 此应用手册(点击此处) 进行参考。  

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、

    但我的电路设计为 0.9V 至 1.5V。 实际电路需要设置为高于 1.7V 以处于活动状态、且 EN 直接连接到 VIN。 我想知道让器件在范围内工作的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否提供另一个>= 1.8V 电源? 如果是、则以下解决方案仅供您参考。

    逻辑 Vin 的>= 1.8V 电源可以具有非常低的输出电流能力。

    如果 应用中只有 0.9 至 1.5V 电源、则 TPS61022 不适用。

    您的应用的输出电压和最大输出电流是多少?

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 你。

    但电源仅为 1.5V 电池。 是否有任何器件具有 0.9~1.5V 电源、提供 3.3V 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请检查 TLV61070A 或 TPS61021A 是否可以在您的应用中工作。

    这两个器件的 UVLO 上升电压< 1.5V、启动后、Vin 可降至 0.5V。