This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563300:电感器's 饱和电流选择

Guru**** 2535870 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544555/tps563300-inductor-s-saturation-current-selection

器件型号:TPS563300


工具/软件:

您好、

我计划在设计中使用 TPS563300、其中我的设计的 I_max ~0.9A、I_lpeak ~1.5A。

但数据表建议选择电感器饱和电流
超过高侧开关电流 5A。

在实际 应用中、匹配高侧开关电流与电感器饱和电流至关重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viswan:

    您的最大输入电压,输出电压以及开关频率是多少 — 以便我可以计算并给出电感值和额定电流。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请在下面找到相应的值:

    VIN_max:20V
    输出电压:5V
    Fsw:500kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Viswan:

    数据表显示了 IC 满额定输出电流。

    如果我们考虑您的情况下的最大输出电流为 1.5A、则您的电感器峰值电流将包括电感器容差 2.37A。

    您必须选择 6A 的电感器 RMS 电流和 7A 的饱和电流。

    此致、

    Haseen。