This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:BAT 上的电压未连接至 SYS

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542859/bq25616-voltage-on-bat-not-connected-to-sys

器件型号:BQ25616


工具/软件:

我遇到了 BQ25616 的问题、它不会在引脚 BAT 与引脚 SYS 之间连接电池电压 (3.7V)。 VBUS 处没有电压。
因此、由 SYS 供电的 CPU 不能启动。

如果我在外部连接 BAT 和 SYS 一小段时间、电压会保持在 SYS、并且 CPU 会上电(即使再次断开该外部连接后也是如此)。

是否有阻止 BAT 电源未连接到 SYS 的情况?

非常感谢、此致、
Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    当无 SYS 且 VBUS = 0V 时、VBAT(BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS 是什么?

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨宁

    非常感谢您的回答。

    这种行为似乎是由于焊接问题所致。 再次加热后、此行为不会再次发生。

    非常感谢。
    此致、
    Michael