This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62903:绝对/建议工作温度 TA

Guru**** 2693245 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545090/tps62903-abs-recommend-operating-temp-ta

器件型号:TPS62903


工具/软件:

您好的团队、

我们是否具有 TPS62903 的 ABS/建议 Ta 工作温度?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roger:

    我们有 的 Abs/Recommended 工作温度吗?

    一般而言、其 85°C、但同样取决于 Tj。 例如、如果在 Ta = 100°C 时 Tj = 130°C、则器件仍应工作。  

    此致、

    Gautam