This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:器件建议

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545132/lm5122-device-suggestion

器件型号:LM5122
主题: LM51772 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

我们将设计高功率 LED 闪光灯系统。 这些 LED 在 1ms 脉冲下需要 500W 的峰值功率、闪光频率范围为 1Hz 至 67Hz。 我们计划使用 MOSFET 来开关 LED、并寻找合适的稳压器来为该电源供电。 如果需要、可以接受并联使用两个驱动器。

输出要求为 50V (10A) 或 100V (5A)、输入电压范围为 9V 至 36V。 目前、我们正在使用 Webench 评估 LM5122 和 LM5172。

这种设计是否可行? 您能否为此应用推荐任何合适的电源器件或替代方法?

LM5122 -  webench.ti.com/.../SDP.cgi

LM5172 - webench.ti.com/.../SDP.cgi

谢谢、

Jagan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagan:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    LM5172 是正确的器件名称、还是您指 LM51772? (我找不到 LM5172)

    LM5122 可在 50V、10A 的输出情况下正常工作、但在几秒钟的情况下 (100V、5A) 的输出电压可能过高。
    LM5122 在 SW 引脚上的绝对最大值为 105V。 这意味着、如果 SW 上存在任何过冲或振铃、器件将会损坏。

    遗憾的是、我不知道我们的产品系列中有任何其他支持更高输出电压的同步器件。
    另一种方法是执行异步实现。 意味着用二极管替换高侧 FET 并将 SW 引脚短接至 GND。
    这避免了绝对最大值限制的问题。
    这种实现方案的缺点是、在这些功率级别下、二极管上的损耗会更高。
    (多阶段实施仍适用于这种方法)

    此致、
    Niklas