请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61288工具/软件:
你好、团队
TPS61288 问题的计算:
官方网站 web 工具和下载数据计算工具的计算值完全不同



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Jerry、
您能否在电子表格和 WEBENCH 工具上共享整个设置? 您使用的 BOM 相同吗?
我认为、如果 BOM 完全相同、尤其是对于输出电容、如果在 Web 工具中使用陶瓷电容器、则应使用有效电容而不是标称电容、高电容陶瓷电容器具有直流偏置效应、这对最终的有效电容有很大影响。 因此、必须仔细选择正确的电容器值。 额定电容器值和有效电容之间的差异是由封装尺寸和额定电压以及材料引起的。 您可以在电容器数据表中找到直流损耗后的有效电容。
此致、
Nathan