This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 6V 输入 0.85V 输出 40A/24V 输入 12V6A 输出/

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535909/6v-input-0-85v-output-40a-24v-input-12v6a-output

器件型号:TPS62A01


工具/软件:

请推荐以下开关电源芯片:一个支持 2.5MHz 的 6V 输入 0.85V 输出 40A 开关电源芯片、一个支持 2.5MHz 频率并可支持外部时钟的 24V 输入 12V6A 输出开关电源芯片;一个具有 24V 输入和 5V14A 输出的开关电源芯片、支持 2.5MHz 频率且能够支持外部时钟;12V 输入 0.85V40A 输出可支持 2.5MHz 开关频率和一个外部时钟开关电源芯片; 12V 输入 0.85V40A 输出可支持 2.5MHz 开关频率和外部时钟开关电源芯片;12V 输入 3.3/5/1.2V 输出 5A、支持 2.5MHz 频率并可支持外部时钟开关电源芯片;上述芯片需要支持空心电感器、并可用于核磁共振设备。 不能使用带有磁芯的电感器;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    让我在内部进行检查、并尽快回复您。

    谢谢、

    Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    您能否分享空心电感器器件型号 磁芯材料或电感器系列、您需要专门用于 NMR 应用。

    谢谢、

    Hitesh