This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:双向背对背 MOSFET

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545073/tps25942a-bidirectional-back-back-mosfet

器件型号:TPS25942A


工具/软件:

我们需要在电子保险丝应用中使用双向背对背 MOSFET。 TPS25942A 器件不符合我们的电压和电流要求。 我们的电压为 400V、电流为 150A。 您能为该等级推荐合适的模块吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shankar、

    您能告诉我们您的终端应用吗?

    在这些工作条件下、我们没有集成的 FET 器件。 我添加了我的同事、他们可以为您推荐一些 FET 驱动器保护器件(热插拔)

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

     感谢您的答复。 我们不需要集成式 FET、但需要 MOSFET 模块(我们的额定值为 400V、150A、但 MOSFET 的额定值应更高)。 最终应用是电子保险丝。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于  400V、150A、我们没有任何解决方案。