This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171-Q1:用于四相应用的 IMON 连接

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545032/lm5171-q1-imon-connection-for-4-phase-application

器件型号:LM5171-Q1


工具/软件:

您好、

 我将 LM5171-Q1 用于四相升压和降压应用、 配置了 IMON 引脚以监测电感器电流。 在数据表第 6.2.6.2 节中、提供了三相 IMON 引脚连接示例。 下面附上。

请告诉我如何针对四相修改此电路。   提前感谢。

此致

ARCHIN N BABU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archin:

    只需将 4 个 IMONx 连接到 Rfilter 即可。 将电流相加、因为 IMONx 是电流源。

    此致、

    Feng