This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】TPS922051:如何为 TPS922051/0 设计 CSP 和 CSN 引脚元件

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545121/faq-tps922051-how-to-design-the-csp-and-csn-pin-components-for-tps922051-0

器件型号:TPS922051


工具/软件:

如何为 TPS922051/0 设计 CSP 和 CSN 引脚元件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请按照以下图形图示设计 CSP 和 CSN 元件。 您应该注意以下两点:  

    •  CSn 线路上的 100Ω 电阻器:这是必要的。 它的封装不应小于 0603。 其额定功率不应小于 0.1W。
    •  CSP 和 CSN 引脚之间的 1nF 电容器:这是可选的、用于噪声滤波。 将其放置在 PCB 上靠近 CSP 和 CSN 引脚的位置。