This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6593-Q1:用于 SD 卡接口的 LDO1 输出

Guru**** 2455520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542379/tps6593-q1-ldo1-output-for-sd-card-interface

器件型号:TPS6593-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

客户未实现电源开关和复位逻辑以支持 UHS-I SD 卡。

因此、客户无法为 GPIO11 提供从低到高的电平来启用 SD 卡电源。

如果客户未使用 UHS-I 速度、并且电源开关未控制 SD 卡电源、且未实现电源开关 EN 逻辑、是否建议连接 GPIO11。

目前、GPIO11 保持开路、LDO 输出不可用。

此致、

Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    您能否提供客户正在使用的完整长器件型号 (OPN)? 我们需要这样才能了解器件的 NVM 配置、因此我们可以提出准确的建议。  

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Katie

    感谢您的答复。

    请参阅以下内容。

    PTPS65931211RWERQ1

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kallikuppa、

    如果客户未使用 UHS-I 速度、且电源开关未实现 SD 卡电源、则是否建议连接 GPIO11。

    简而言之、建议将 GPIO11 接地、现在 GPIO11 连接到启用 LDO1。

    TPS65931211 上的 GPIO11 设置:

    至于 LDO1 的输出设置:

    BR、

    Nicholas McNamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas McNamara

    感谢您的意见。

    我可能没有正确或完整的问题 — 请参阅以下内容:

    n 如果客户不使用 UHS-I 速度、而电源开关控制 SD 卡电源、且未实现电源开关 EN 逻辑、是否建议连接 GPIO11 f 或 LDO1 输出 3.3V 电压  

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kallikuppa、

    对于客户、根据他们使用的软件、他们可以将其连接到 AM62A 上的其中一个 GPIO 并以该方式进行切换。

    至于启用 LDO1、可通过软件写入将其打开。 现在应该提到、对于 VCCA 的 5V0 输入、由于 LDO1 默认是 3V3 的负载开关、因此应遵守以下规定。 如果启用后在输入端看不到 3V3、它将进行标志和中断并尝试重新启动。 可以通过软件写入来更改旁路稳压器模式与线性稳压器模式的此配置

    对于 GPIO11 建议上的问题、Sitara 团队已根据其软件包的建议将其回答为相关问题。

    BR、

    Nicholas McNamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nicholas McNamara

    谢谢你。

    客户正在使用 SD 卡进行引导。

    根据上述输入、如果 GPIO11 输入从 0-1 转换、则无法在 LDO1 上输出 3.3V 电压。

    我的理解是否正确?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kallikuppa、

    不是很正确、但从硬件的角度来看、您的陈述是正确的。

    现在、LDO1 可以使用软件 (I2C) 写入从 0-1 转换来更改状态。 这种方法涉及多种软件编写、需要回答并考虑有关其实现的一些问题。

    例如、PMIC(VCCA 引脚)上的输入电压是多少。

    BR、

    Nicholas McNamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nicholas McNamara

    谢谢你。

    当我使用 SD 卡进行引导、并且未启用连接到 SD 卡接口的处理器 IO 时、处理器将无法引导、因此不会运行任何软件。

    VCCA 连接到 VCC_3V3_MAIN(与 PMIC 降压输入相同)。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa,

    感谢您的上下文,这实际上有助于解释问题和为什么你需要所有其他细节.

    因此遗憾的是、直到 PORz(PMIC 的 nRSTOUT 引脚)变为高电平、PMIC 才会对 GPIO11 (SD_card 使能、PMIC 上的 LDO1) 上的任何内容做出反应、如下图所示。

    如果客户必须为 GPIO11 进行“蓝线“连接、则必须在 PORz 在系统上变为高电平后生成信号。 因此、它不能连接到 VCC_3V3_MAIN、因为 GPIO11 会对 A 做出反应  从而降低温升 电压条件。

    好的、因此如果有软件来开启 LDO1、没有特殊的软件注意事项、但现在的问题是 PORz 变为高电平后需要向 GPIO11 发送硬件信号。 PORz 置为有效后域变为高电平的建议。

    BR、

    Nicholas McNamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nicholas McNamara

    谢谢你。

    如果我可以总结输入、启用 LDO1 的唯一方法是在 nRSTOUT 引脚变为高电平后、GPIO11 的输入从低电平变为高电平。

    我怀疑在连接任何开关 3.3V 电源时、对于输入压摆率没有问题。

     AM62A 上的 Ex VCC_3V3_SYS 负载开关输出、由 SOC GPIO 控制  

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kallikuppa、

    [引述 userid=“177086" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542379/tps6593-q1-ldo1-output-for-sd-card-interface/5938437

    如果我可以总结输入、启用 LDO1 的唯一方法是在 nRSTOUT 引脚变为高电平后、GPIO11 的输入从低电平变为高电平。

    [/报价]

    正确。

    [引述 userid=“177086" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542379/tps6593-q1-ldo1-output-for-sd-card-interface/5938437

    我怀疑在连接任何开关 3.3V 电源时、对于输入压摆率没有问题。

    [/报价]

    从上面的行项目来看、PIN 存在限制、只是为了提高认识、但很少会违反此规定。 这些行项目意味着 VIO_IN 应该 不会 在 VCCA/PVIN 引脚之前斜升、但 PMIC 侧没有问题。

    BR、

    Nicholas McNamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nicholas McNamara

    谢谢你。

    此致、

    Sreenivasa.