This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63615-Q1:LM63615DQPWPQ1、在连接 AGND 后无法实现开关频率

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544724/lm63615-q1-lm63615dqpwpq1-switching-frequency-unable-to-achieve-after-agnd-connection

器件型号:LM63615-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

我们在设计中使用的这个器件无法实现 2.1MHz

根据数据表、

之后、 将 RT 引脚下拉至地、无法实现 2.1MHz、在这里我们只能实现 600kHz  

请分享您的想法、让 2.1MHz 伙伴...!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请使用电阻器 R387 和 R388 将模式设置为 FPWM、然后再次测试。

    如果频率变为 2.1MHz、则负载太小、无法在自动模式下提供全频率。

    如果没有、我们将需要进行更多的故障排除。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Frank de Stasi

    这可以帮助我实现 2.1MHz