请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74910-Q1工具/软件:
尊敬的德州仪器团队成员:
我们想在 24V 系统下使用 LM74910-Q1、由于 16750-2 快速瞬态波形、我们的客户希望使用 200V 电容器、但这种材料很难找到、因此我有一个问题、期待您的回复:我可以使用两个额 定电压为 100V 的电容器并将它们串联在一起以获得 200V 额定电压吗? 此设计是否会 影响电荷泵的正常运行?