This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:原理图审阅

Guru**** 2511325 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544171/tps61165-schematic-review

器件型号:TPS61165


工具/软件:

您好:

我们使用 TPS61165 进行亮度控制 、以驱动 12V、1A LVDS 显示。 我们设计了原理图、您能回顾一下并分享宝贵的反馈吗?

此外、请检查肖特基二极管选型。 我们的要求是 在 1A 时为 12V 、但当前使用的二极管的额定电压为 500mA 。 我们是否需要用额定值更高的器件替换它?

谢谢、

Sonali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、请检查 Rset R142 电阻器的选择  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonali:

    原理图对我来说很好。  

    对于二极管、需要选择额定电流为 1.5A 的电流。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否需要使用额定值更高的电感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonali:

    我们的专家 Colin 会尽快回复您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sonali:

    是的、可以。

    1.5A 是最低值、

    谢谢、

    Colin