This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23523:VCC、电流限制和 VDS 切换阈值设置

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544643/tps23523-vcc-current-limit-and-vds-switch-over-threshold-setting

器件型号:TPS23523
主题中讨论的其他器件:TPS7A4001

工具/软件:

尊敬的团队:

我们现在将 TPS235223 作为电气参数设计一个热插拔/ ORing 电路、如下所示。  

输入电压范围: 所需的–12V 至–75V

最大负载功率:需要 800W、最小 420W。  

输出电容:470uF(最大值)

PCB 最高温度:85°C

在输入电压范围为–46V 至–57V 时、输出需要最大负载。 我们使用 TPS2352X_SOA-B 检查所选的 Excel_Tool_Web_Rev 运行。  

问题是如何在我的设计下确定 VDS 切换阈值? 是否应该将 VDS 切换阈值设置为 57V?  

如果 VDS 切换阈值按照数据表/EVM 设置为 20V、电路能否在–46V 至–57V 的电压下输出最大负载?  

由于最低输入电压–12V 的要求、我们计划使用 TPS7A4001 为 VCC 供电、是否担心用例?   

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 VDS 切换阈值(如数据表/EVM 所示设置为 20V)、电路是否可以在–46 至–57V 的电压下输出最大负载?  [/报价]

    是的

    [引用 userid=“563983" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544643/tps23523-vcc-current-limit-and-vds-switch-over-threshold-setting ]由于最低输入电压–12V 要求、我们计划使用 TPS7A4001 为 VCC 供电、是否担心用例?   [/报价]

    没问题