This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:STAT1 开启、但无开关

Guru**** 2517240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543729/bq25750-stat1-is-on-but-no-switching

器件型号:BQ25750


工具/软件:

您好:

我正在尝试构建仅独立(无 I2C)充电器(不对系统进行反向调节)。  我已将 ACN 和 ACP 短接在一起并连接至 VAC、因为我不需要对输入施加电流限制。  SYS 也连接到 VAC、它们连接到 19V 输入电压。  整个电池电压为 58V。  目前电池电压为 50V。  当我上电时、STAT1 接通、这意味着它正在充电、但没有开关操作。  我检查了 REGN 具有 5V 电压、两个低侧 FET 均导通、升压电容上的电压均为零伏。  我怀疑 SYS 引脚可能应该连接到电池顶部、但不确定并且无法在数据表中找到信息。  FB 测量值约为 1.3V、低于 1.536V、因此它应该尝试提供电荷、但没有发生任何情况。 请告诉我这可能是什么原因造成的。  谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rick、

    您能给我发送一张更清晰的原理图图像吗? 我在阅读原理图时遇到问题。

    电路中是否安装了 BATFET?

    此外、我们 有关于 BQ25750 电源路径的常见问题解答、可能会有所帮助。 我们 还有一般的常见问题解答

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../bq25750.pdfHiethan、我回复了您的电子邮件、但可以肯定的是、这里再次显示了原理图。  希望我们能够很快达成一项决议。  谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    对该问题进行了更新、意识到升压二极管未集成在器件中并且未集成。  添加升压二极管、现在正在进行开关操作。  新问题是、它似乎在开环模式下工作、并且没有进行调节。  上电时、电池电压达到~63V、调节电压应约为 58V。  我已经验证了反馈电阻器、它们是正确的。  请分享您的想法。  谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rick、

    感谢您提供新信息。 我没有收到你的电子邮件。 我不确定您的意思。

    查看您的原理图、我认为您需要更大的电容。 我们建议在转换器的输入和输出上至少有 80µF。 此外、SRN 和 SRP 电阻器应是 10Ω。

    此外、您是否对照 原理图和布局检查清单检查了原理图? 我们还有一个 常见问题解答页面、可能会有所帮助

    此致、
    Ethan Galloway