工具/软件:
您好:
我根据 LM5146EVM 的原理图和 webench 建议、设计了一个 60V 标称电压(最大输入电压可能略高,因此我选择 LV5144 和 100V MOSFET)至 18V @ 8A 降压转换器。
开关频率设置为 200kHz 以降低开关损耗、并选择 DCM 模式以提高效率。
原型 PCB 上的空闲电流非常高(中为~76mA @ 60V)、IC 和两个 MOSFET 变得非常热、但它可以在高达 8A 的输出电流下工作。
SW 节点上有一些振铃(~15V 峰值)、我假设这可能会导致一些跨导?

我尝试了各种修改以减小空闲电流(以及随后散发的热量)、但我没有任何东西可以正常工作、因此我非常感谢您的帮助。
我尝试过的一些操作:
- 修改补偿网络、以便在交叉频率后获得更平坦的响应。 没有显著改善。
- 根据快速入门计算器的建议、将电感器替换为 33uH 和补偿元件。 似乎不太稳定、并在电流超过 1A 时发出蜂鸣声。
- 为 Vcc 提供 8V 外部电源并增大自举电阻(高达 10R)。 将空闲电流~到 Δ I 40mA、但似乎有些保护机制会在 6A 以上启动、这时会听到间歇性“咔嗒“声、并且 SW 节点处的脉冲在这段时间内非常短(我假设这是一个过流保护,尝试增大 Rilim,但似乎不起作用)。

- 为 Vcc 提供 8V 外部电源并在 SW 节点上使用 1nF 3R3 缓冲器似乎可以提供最佳结果。 空闲电流下降至 20mA、基本上没有振铃、转换器在达到最大输出电流的情况下工作。 但当然、这种设置的效率相当低(比前一个选项低 2-8%)。
我是否遗漏了一些关键问题?
如果您有任何反馈、我将不胜感激。



、