This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65070:一些问题

Guru**** 2503085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543302/tps65070-some-questions

器件型号:TPS65070


工具/软件:

您好的团队、

我不理解“板电阻“的值、“板间接触电阻“的值和“板间电阻“的值之间的差异。
它们的定义是什么?

我计划在 X 方向使用带有 274Ω 到 640Ω 和 Y 方向 183Ω 到 428Ω 的触摸面板。
我可以使用这个吗?

如果没有、是否有任何其他推荐的器件或电路解决方案?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、  

    感谢您在 E2E 上联系我们。 请注意、TPS65070 是我们的较早器件之一、因此支持可能有限。

    板电阻是指沿 X 或 Y 方向的电阻。  

    板之间的接触/压力电阻是指两个板之间 Z 方向的电阻(下图中的 R_contact)、  
    这用于测量触摸屏上的压力。 在这种情况下、接触和压力应该意味着相同的事情。  

    触摸面板的电阻符合 X 板和 Y 板电阻的规格、因此这很好。  
    R_contact 通常是根据施加到屏幕上的压力计算的、这可能不会明确列为触摸面板的规格。  

    TPS65070 是一种独特的器件、是一种可实现触摸屏界面功能的 PMIC(电源管理 IC)。
    如果您对更多 触摸屏控制器选项感兴趣、我建议您查看 TSCxx 产品

    如果您对这些器件还有其他疑问、我建议您在其中一个器件型号下发布另一个论坛问题。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    感谢您的答复。
    我明白了。
    请再告诉我一点。
    板 Y 的最小值为 200 欧姆、但此触摸面板的最小值为 183 欧姆。
    这是个问题吗?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、  

    抱歉,我之前没有注意到这一点。  

    我想说这里的风险很小、因为典型值将处于可接受的范围内。  

    但是、这可能是一个更好地面向处理 TSC 产品的控制器专家的问题、因为我只能谈谈 PMIC 的操作。
    我不确定此处的确切风险。
    抱歉、如果我无法提供进一步帮助、我可以将此问题重定向到 TSC 产品系列、
    或者、我要求您在 TSC 器件型号下创建一个单独的螺纹以与它们确认。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah:

    感谢您的答复。
    您能否将以下问题转发给 TSC 团队?
    如果电阻值不够、能否通过增加串联电阻或其他方式来补偿电阻值、从而确保正常工作?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、  

    将您的问题重新发送给 TSC 团队、感谢您的耐心等待。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    可以添加一个串联电阻器来满足阻抗要求。 满足最低要求将减少 XY 线路上的噪音、以便在您选择的 TSC 设备上注册更准确的触发器/触摸。