This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521905:AM263P4 兼容性

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AM263P4, TPS6521905, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543597/tps6521905-am263p4-compatability

器件型号:TPS6521905
主题中讨论的其他器件:AM263P4TPS65219

工具/软件:

您好:

我们目前正在开发一款使用 AM263P4 微控制器的产品。

由于其价格更低且效率更高、我们更倾向于使用 TPS6521905 PMIC 来创建我们的电源轨、而不是推荐的 TPS653860。

TPS6521905 与 AM263P4 配合使用是否有任何障碍、因为该器件未列为兼容?

此外、是否可以导出可使用测试点和钉床测试仪通过连接至芯片的通用 I2C 器件进行编程的配置、或者是否只能使用 GUI 和编程板对芯片进行编程?

此致、

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    主要原因可能是汽车应用需要安全 PMIC。 TPS653860 是一款功能安全型 PMIC。

    如果不需要功能安全、那么 TPS65219 是 AM26x 的理想选择。

    只要您能够访问器件的 I2C 线路、就可以通过几个简单的步骤对其进行编程、如下面的编程指南第 9 页所述。

    TPS65219 非易失性存储器 (NVM) 编程指南

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 我有一个快速的跟进问题。

    使用 PMIC 的 LDO 为 AM263P4 生成 1.8V 模拟和数字电压轨是否存在问题? 不使用内部 LDO。 这样实施时、我们是否需要注意一些事项?

    此致、

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    通常、它们用于为不同的模拟和数字电压轨供电、只要电流要求低于 LDO 的额定电流、我就不会看到任何问题。

    Sathish