This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2845A:ISENSE 引脚悬空/开路时的 IC 行为

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2845A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544475/uc2845a-ic-behavior-when-isense-pin-gets-floating-open-circuited

部件号:UC2845A


工具/软件:

尊敬的团队:

在其中一种设计中、我们使用 UC2845A 进行峰值电流控制。 如果 ISENSE(引脚 3)开路(悬空)、IC 的行为如何?  

谢谢你

-基肖尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kishore:

    感谢您的联系。 我有一个问题。 是否未使用 Isense 引脚? 如果是这种情况、建议将其接地、以避免与噪声相关的问题。 此外、如果 Isense 引脚开路、则具有漏电流的高阻抗将使其电压变为高电平、因此不会产生信号。 如果您还有其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Adhvaidh