This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:当充电器处于恒流模式时、它会跳过切换、让电流构建并触发电子保险丝 LM74930QRGERQ1

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544302/bq25756-when-charger-is-in-constant-current-mode-it-skips-switchings-letting-the-current-build-and-trips-the-efuse-lm74930qrgerq1

器件型号:BQ25756


工具/软件:

我找不到任何用于此目的的稳定性公式以及将 RC 从 ICHG 接地的评估板提示。 是否有办法根据我的情况计算最佳 RC?

我宁愿降低平均电流、也不愿降低峰值电流尖峰。

ICHG 和 ILIM_HIZ 都具有 1.8K 和 0.1uF、如评估板中所示。

黄色 — ICHG
蓝色 — 电子保险丝的 Fault_N
紫色 — 充电器的 SWI
绿色 —  ILIM_HIZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Don、

    感谢您的研究。 您的 RC 值应该起作用。 我想电路中可能还有其他因素导致这种情况。

    我有几个问题可以帮助进行调试:

    • 这里的充电电流、输入电压和电池电压是多少?
    • 这是在 EVM 还是定制电路板上? 如果是定制电路板、您能给我发送原理图吗?
    • 此问题是否在降压模式、升压模式和降压/升压模式下都发生?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电电流在 HW 中设置为 2A、ICHG 上的电阻为 24.9K
    输入电压的标称值为 5V、但可低至 4.75V  
    电池电压为 3.7 伏、在 4.2V 时充满电
    应处于降压模式。
    我必须查看可以发布的原理图大小
    我可以说负载与电池并联、可能会间歇性地拉出电流、但充电器应该只是电流限制、让电池处理。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Don、

    感谢您在此处提供信息。

    您能告诉我您的系统需要的电池充电器规格吗? 我认为单节电池充电器可能更适合您的系统。

    此致、
    Ethan Galloway