This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:定期停止充电

Guru**** 2455470 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543652/bq25792-periodically-stops-charging

器件型号:BQ25792


工具/软件:

在我们的 3 芯电池组设计中、bq25792 会定期停止以低于 12.4V 的电压为电池充电、当这种情况发生时、电池电压寄存器的读数约为 7700(7.7 伏)、即使电池组电压实际上约为 11 伏。  我们使用两家供应商提供的安全保护 IC 进行测试。  是否有其他人遇到这样的充电压降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    您能否回复 REG0x1B 至 REG0x27 中的状态和故障寄存器?  请记住、故障寄存器在被读取后被清除。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff、我正在设置我们的系统来记录这些信息、我会很快发布结果。  Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、我们读取了故障寄存器 、发现 VBAT_OVP_STAT 被设置、我们使用容差不好设定 PROG 引脚的电阻器有时读作双芯电池、而不是三芯、这会导致故障。  我们添加了一个永久的后台任务来读取状态/故障寄存器、这是一个很好的建议。  非常感谢您的帮助!  Ken