This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:对 BQ27220 的电池容量和精度以及 BQ27427

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27427, BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544487/bq27220-inquiry-on-battery-capacity-and-accuracy-of-bq27220-bq27427

器件型号:BQ27220
《BQ27427 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、TI 专家

客户已咨询 BQ27220 和 BQ27427 的电池容量和精度。

在查看 BQ27220 时、我确认电池容量为 100mA、如下图所示、在应用滤波器时我无法将该值设置为小于 100mA。

Q1) 客户希望使用 50mA 容量的电池。 我们可以使用 BQ27220 吗? 有什么问题吗?

Q2) BQ27427 也标记为电池电容 (min)= 100mA、但我是否可以使用 50mA 的电池容量?

[BQ27220 ]

[BQ27427]

与 BQ27220 不同、BQ27427 不需要补偿、并具有内置的电流检测电阻器、因此似乎更适合应用。 但是、如果由于单价差异而导致精度没有显著差异、我想应用 BQ27220。

Q3) 能否告诉我 BQ27220 和 BQ27427 之间的精度差异有多大?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    此问题已分配、并将在可能的情况下予以跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

     BQ27220 和 BQ27427 都需要至少 100mA、因此 50mA 电池不适用于这些电量监测计。

    BQ27220 使用 CEDV、而 BQ27427 使用更先进的 Impedance Track 电量监测计算法。 与 CEDV 相比、阻抗跟踪提供更高的精度、因为它可以在电池老化时正确估算电池的内部电阻。 与 BQ27220 相比、BQ27427 的精度要高得多。

    谢谢、

    Adam