This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:TPS53681 解决方案/任何其他更好的解决方案

Guru**** 2509745 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539975/tps53681-tps53681-solution-any-other-better-solution

器件型号:TPS53681


工具/软件:

尊敬的团队:

以下是我的设计要求:

输入电压:12V
输出电压:0.75V +/–5%
输出电流:50A 直流 RMS、70A 峰值

产品停产时间:2030 年

我发现 TPS53681 解决方案可在设计中使用、以满足上述要求。

您能否就此发表评论、并建议是否有任何其他解决方案可以比这更好?

此致

Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shyam:

    对于此输出电压和电流、您可以将 TPS53681 控制器与 2 个 CSD95410 功率级搭配使用。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    感谢您的快速答复。

    我查看了 TPS53681 数据表、发现它有两个输出通道。 您能否告诉我、我是否可以使用单输出通道来满足我的要求、并且配置设置需要考虑单通道输出?

    此致

    Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shyam:

    在您的用例中、只有一个输出、TPS53681 可以配置为仅使用单个输出。

    要将 TPS53681 设置为单通道(第二个通道无有效):

    • 将 BCSP1 连接到 GND
    • 将 BCSP2 连接至 V3P3
    • 将 BVR_EN 连接至 GND

    此设置告知控制器它在第二个通道上没有活动相位、并确保第二个通道的 EN 引脚 始终为低电平。

    此致、

    Troy Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Troy:

    感谢您的回答。

    请您确认是否  TPS53681 控制器与 2 个 CSD95410 功率级 解决方案 可支持 0.75V 的输出电压要求 +/–5%

    如果是、请分享数据表的章节/页号 我可以获取符合 5%容差要求的详细信息。

    此致

    Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shyam:

    是的、此设置可以支持+/–5%规格。

    满足+/–5%规格将 取决于 TPS53681 上的调优/补偿参数。 这些参数影响控制环路的响应方式、影响静态负载下的 VOUT 纹波以及负载瞬态期间的过冲和下冲。 在测试过程中可以调整这些值、以确保输出电压保持在所需范围内。

    这些参数如数据表的第 7.5.9 节所示。

    此致、

    Troy Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Troy:

    感谢您的澄清。

    您能否分享 7.5.9 环路补偿参数的默认出厂配置以及默认电压输出容差和噪声容限?

    此致

    Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shyam:

    根据输出电压容差、您指的是瞬态期间电压纹波和过冲/下冲的最大允许范围吗?

    稳定电压周围的输出纹波以及瞬态事件期间的过冲和下冲没有默认值或指定值、因为它们在很大程度上取决于电路板布局布线以及控制器参数。

    我可以检查环路补偿参数的默认配置、但需要几天时间才能完成。 我将通过此星期四 7/24 返回到这些值。

    此致、

    Troy Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shyam:

    以下是环路补偿参数的默认值:

    • 积分时间常数 — 2us
    • 积分增益 — 1x
    • 交流负载线- 0.75mΩ
    • 交流增益 — 1x
    • 斜坡 — 200mV

    请记住、在测试期间应调整这些值以满足您的设计需求。  这些参数接受的值范围可以在 TI.com 上的器件技术参考手册中找到。

    https://www.ti.com/product/TPS53681 

    此致、

    Troy Johnson