This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54061:数据表示例中的电感器似乎错误

Guru**** 2507665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544692/tps54061-inductor-in-data-sheet-example-seems-wrong

器件型号:TPS54061


工具/软件:

数据表中有一个示例(第 8.2.1.1 段) 、因此我是指数据表的第 16 页和第 17 页。 TI 示例指出、电感器的计算值应为 97uH(第 8.2.1.2.2 段) 、但得到的值为 143uH。 97uH 是拼写错误还是我不正确? 以下是第 16 页和第 17 页上示例中的值。   

Vinmax = 60V、 Vout = 5V、 KIND = 0.4、IO = 200mA、 Fsw = 400kHz

 

我需要调整这一点、因为这是我需要确认的许多方程中的第一个方程。  日期表第 16 页为其数据表示例提供了以下内容:  在这里、我得到 5V 的 Vout、200mA 的 IO 和 60V 的 Vinmax。   即使在第 17 页的一段中、它也重申了本示例中的 60V 最大输入电压。   从第 17 页的这些段落中、我得到 KIND = 0.4、且 fsw = 400kHz。

从上面、下面是我如何根据数据表中的公式 8 计算 Lomin(电感器最小值):   

L0min >=((60-5)/(0.4*0.2)) x   5/(60*400,000)  = 55/0.08  x  5/24M  = 143uH

 此数据表上次修订时间为 2015 年 11 月、因此我怀疑是 Wright、我出了问题。