This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21331:有关单通道栅极驱动器的建议

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21331, UCC5304, UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544264/ucc21331-suggestion-for-1-channel-gate-driver

器件型号:UCC21331
主题中讨论的其他器件: UCC5304UCC21750

工具/软件:

我们希望 在降压转换器中使用高侧栅极驱动器。  。  目前、我们使用的一个通道 UCC21331 、并且不需要第二个 信道。  您能推荐 兼容的单通道栅极驱动器吗?

谢谢你的答复,这是我想知道的。

我们确实需要 EN 功能、其极性与 UCC21331 相同。  我们需要将此引脚连接到 TMCS133C5A 电流传感器的/OC 输出。

 

对于引脚电压:  

 

VDDA 比 VSSA 高~ 12Vdc

VSSA 为 300VDC

 

INA 连接到 280049C 控制卡数字输出...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shruti:

    我们提供各种单通道栅极驱动器。 其中一些包括额外保护或光兼容输入等功能、而另一些则设计更简单。 为了帮助您找到 UCC21331 的最佳替代产品、我对您的电流栅极驱动器实现有一些问题、可更好地帮助您找到合适的器件。

    1.当前系统中的 VCCI、INA 和 VDDA-VSSA 电压是多少?

    2.是否需要器件使能功能(如 UCC21331 上的 EN 引脚)、或者 是否可以始终启用输出?

    3. 栅极驱动器是否有任何开关或隔离性能要求?

    现在、如果 您需要最简单的单通道栅极驱动器、我建议查看 UCC5304。  但是、必须说明 UCC5304 与 UCC21331 具有略有不同的额定值、它不包括使能引脚。 我强烈建议仔细检查、确保 UCC5304 的额定值和规格仍符合您的系统要求。 如果您还有任何可以提供的问题或系统信息、请联系我们、我很乐意为您解答!

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们确实需要 EN 功能、其极性与 UCC21331 相同。  我们需要将此引脚连接到 TMCS133C5A 电流传感器的/OC 输出。

     

    对于引脚电压:  

     

    VDDA 比 VSSA 高~ 12Vdc

    VSSA 为 300VDC

     

    INA 连接到 280049C 控制卡数字输出...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shruti:

    根据您的使能引脚要求、我建议可能考虑 UCC21750。 此器件具有更多保护功能、这些功能可能对您的系统有利。 但是、如果您当前的实现方案已经有效并且总体实现成本更低、那么 仅使用双通道驱动器的一个通道是可以的。

    此致、

    Will