This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 充电和放电功率流

Guru**** 2533220 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543521/bq76952-bq76952-charging-and-discharging-power-flow

器件型号:BQ76952
主题:BQ76972 中讨论的其他器件

工具/软件:

此处随附了 TI 数据表的参考原理图。

我计划首次使用 BQ76972 BMS IC、因此、我想了解从电池到负载和电池负载的充电和放电的功率控制流程。

当 CHG MOSFET 和 DSG MOSFET 将运行时 (Q2、Q3、Q4、Q5、Q6)。

我请 TI 团队简单解释一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaushik、

    Q2 和 Q5 是我们的充电和放电 FET。 这些 FET 有许多不同的触发条件。 Settings:Protection:CHG FET Protections Settings:Protection:CHG FET Protections 帮助了解可启用每个 FET 的各种保护措施。 这些都可以进行配置。 保护示例包括过压、欠压和二极管保护。 根据触发的保护情况、放电 FET 可能会开启/关断、或者充电 FET 可能会开启/关断。 有关可能触发 CHG 和 DSG FET 的各种保护的更多详细信息、我建议查看 第 5.1 节 部分。

    Q3 和 Q4 是我们的预充电和放电 FET。 预充电 FET 用于降低欠压电池的充电电流。 当电压降至您可以配置的预充电启动电压以下时、PCHG FET 将用于充电。 预放电 FET 用于在负载最初受电时减小电流。 有关 FET 用途和配置的更多详细信息、我建议查看 第 5.2.3.2 节 部分。

    Q6 是我们的反向充电 FET。 当连接了不正确的充电器时、这种保护机制会导致电池和充电器向同一方向推送电流。 在这种情况下、当 PACK+被拉至 VSS 以下时、Q6 将 Q5 栅极拉至其源极、从而使放电 FET 保持关断状态。 详细了解反向充电电路、 第 2 款 应用手册可能会有所帮助。

    另一个可能有所帮助的资源是我们的 电池管理视频系列

    如果您有任何其他问题或任何不清楚的地方、请告诉我。

    此致、
    Rohin Nair