This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65214:计算压摆率

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544315/tps65214-calculating-slew-rate

器件型号:TPS65214


工具/软件:

你好。

我只是尝试计算 PMIC 的输入压摆率。 但我有点难以找到所有内容。 根据数据表、您应该能够通过以下公式进行计算:

V_headroom 可通过图中的公式计算得出。 但我确实找不到 VSYSPOR_rising 的值。 我还在 NVM 数据表中搜索了、但找不到任何内容。

或者、这不是计算而是测量?

我是对的、我需要针对每个输出进行计算、然后找到最坏的情况、以便确定我的输入压摆率是否符合规格要求?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    数据表中未明确说明 VSYSPOR_RISING、但这通常为 1.8V 至 2.275V。我在此使用~2.05V 的平均值进行计算。

    我要使用 您在用例中每个输出轨的预期输出电压进行计算、并检查它是否在规格范围内。

    这是否有助于回答您的问题? 如果需要进一步说明、请告诉我。

    此致、  
    Sarah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah。

    感谢您的信息。 但如果您能在未来的数据表中添加该值、那会很好。

    您是否还有时间进行 t_NVM_LOAD? 我本以为这也应该在 NVM 数据表中提供、并给出了名称。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    好的、感谢您提供的反馈、我同意、我们将研究在数据表的下一个版本中添加这些内容。

    T_NVM_LOAD 为 4.95ms (max)。
    这是 NVM 加载到器件所需的时间、因此不一定特定于 NVM。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sarah。

    非常感谢、这应该会帮助计算它。