This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R6:TPSM365R6

Guru**** 2519440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544477/tpsm365r6-tpsm365r6

器件型号:TPSM365R6


工具/软件:

您能否提供器件 TPSM365R6RD 的环境温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sangeeta:

    您能解释一下您的意思吗? 数据表电气规格是在–40°C 至 125°C 的环境下测得的。 典型规格是在 25°C 结温下得出的。

    谢谢、

    Richard