This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25630:液体检测

Guru**** 2505605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544297/bq25630-liquid-detection

器件型号:BQ25630


工具/软件:

你(们)好

项目 7.2.10.1 液体检测和腐蚀缓解规定、检测使用连接器的开路引脚(LQD 引脚)发送电流脉冲并执行检测。
可以使用哪些引脚 (CC1/CC2 或 D+/D-)? 是否应该为此功能包含任何硬件?

BR

Gilberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilberto:  

    液体检测功能不需要任何额外的硬件。 接下来、我将指出您可能需要考虑使用硬件来针对检测到液体的情况实施强大的保护。 需要考虑的一个示例是集成了一个开关、用于在检测到液体的情况下断开 VBUS 与输入端口的连接。  

    此致、

    Garrett