This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53840:自动上电

Guru**** 2553420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543313/tps53840-auto-power-on

器件型号:TPS53840


工具/软件:

你(们)好

我想询问有关启用的信息。
为 VIN 供电后、我认为它需要使用 VR_EN 引脚的 I2C 和 I3C 将其打开。 如果我向 VR_EN 引脚发送一次信号、之后我上电至 VIN 时是否会打开该信号?

自动开机如何 工作? 无论 EN 引脚如何、当 VIN 开启时、它是否会自动开启?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    如果您可以访问 JEDEC 网站、则可以下载 JEDEC 规范、其中将详细说明自动开启功能。

    所有自动开启功能都意味着、一旦输入电源处于有效状态、PMIC 将自行启用、而无需 I2C 命令或 EN 引脚转换操作。

    有 3 种启用方法:

    1. I2C:设置 VR_Enable 命令后、PMIC 将启用。

    EN 引脚:一旦 EN 引脚设置为高电平、PMIC 将启用。

    3.自动开启:一旦输入电源处于有效状态、PMIC 将启用。

    有关 EN 引脚和自动开启功能的更多详细信息、请参阅 JEDEC 规范和/或 TI 数据表寄存器 0x5F。

    BR、

    Sam Gradinaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam

    感谢您的支持。

    我想问您有关自动开机功能的其他问题。
    如果我将 VR_EN 引脚施加高电平而不使用 I2C 进行控制、是否可以打开电源?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    是的、VR_EN 引脚可以启用 PMIC 的输出、而无需 I2C 命令。 但是、需要使用此配置来配置 PMIC、具体通过 Reg0x5F 来完成。

    BR、

    Sam Gradinaru