This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51770:动态电压调节

Guru**** 2505885 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542620/lm51770-dynamic-voltage-adjustment

部件号:LM51770


工具/软件:

您好、

我正在寻找一个可通过输入信号调整输出电压的升压转换器。 LM51770 具有一个模拟信号输入、我不确定它的工作原理。 我的应用是驱动一个高增益功率运算放大器、它可以驱动高达 60V/6A 的电流。 我希望有一个电荷泵、它的电源电压可以根据输入信号 动态调整、以降低电压的不同。 例如、我的输出信号电压为 35V、可以提供 40V 或 45V 电流和 60V 电压、从而降低总功耗。 当输出信号电压增加时、电荷泵会增加电压。 这是可能的吗? 或者任何其他组件都可以将该想法归档?   

此致、

Weyann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weyann:

    LM51770 提供了 ATRK 和 DTRK、可用于输出跟踪。 有关更多详细信息、请参阅 LM51770 数据表中的 8.3.9。 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alicia:

    抱歉、我的问题不清楚、我没有清楚的了解如何使用此设备。 我知道它具有 ATRK 和 DTRK、以允许输出电压跟踪、我是否可以将其用作功率放大器来驱动输出信号? ARK 的带宽和频率受限?   

    此致、

    Weyann  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weyann:

    您可以使用 ATRK 使输出跟随输入。 从输入的角度来看、ATRK 没有任何带宽或频率限制、但 LM51770 需要能够调节输出、因此、交叉频率和可能的电流限制将限制输出电压的反应时间。

    请注意、最大输出电压由 FB 电阻分压器设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weyann:

    对于 ATRK、带宽限制主要由功率级 (COMP) 的带宽定义、还需要考虑的是浪涌电流、用于改变输出电容上的电荷。 如果斜率过高、也会触发过流。

    此致、

     Stefan