This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1:单相三线系统

Guru**** 2454770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSF12C1, TPSF12C3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537411/tpsf12c1-single-phase-three-wire-system

部件号:TPSF12C1
主题中讨论的其他器件: TPSF12C3

工具/软件:

当我在单相三线系统中应用 AEF IC 时、在该系统 (TPSF12C1 或 TPSF12C3) 中评估了哪一个 IC?

此处的单相三线系统是指连接到具有 U、W、N(零线)相位和接地端的电网的电源转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我会回到您的身边   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:  

    能否介绍输入无源 EMI 滤波器的原理图? 您通常必须使用 TPSF12C3、但我可以在查看原理图后确认

    谢谢。此致、

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh

    详细的电路信息是机密信息。
    我将通过我们的供应商联系您 、了解如何使用 IC 并提供电路图。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sure Satoshi。 我们将检查那里的信息并返回给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对他说。 我们继续

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我会从他那里收到你的答复。