Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQ27427, BQSTUDIO, GPCCHEM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、BQ27Z746、 GPCCHEM
工具/软件:
您好:
我们有一个设计使用 BQ27427 和 Renata 的锂离子聚合物电池 (ICP521630PJ-05)、该设计连接到运行 Zephyr-OS 的微控制器 (nRF53)(并使用其电量监测计驱动器)。
当我为电池充满电、然后缓慢地对电池放电(一天内)时、充电状态会缓慢下降、直至达到 5%。 当微控制器检测到 5%的 SOC 时、它会使用 PMIC (PCA9420BS) 断开电池和电量监测计。 电量监测计未进入 SHUTDOWN 模式。
开始为电池充电时、PMIC 再次连接到电量计和电池。 我们从电量监测计得到的第一个 SOC 是 6%、这似乎非常合理。 但接下来的值似乎很高、几秒钟后、下一次报告的 SOC 已经是 59%。
实际上、停止充电时、报告的 SOC 缓慢下降、最后报告的 SOC 为 43%、器件欠压。
电池的充电电压为 4.2V、因此我们选择 1202 为化合物 ID。
我们可以做什么、以便更好地使测量仪表 SOC 估算适应我们的电池?
此致
Torsten