This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149-Q1:输出功率限制

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149, LM5149-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544112/lm5149-q1-output-power-limit

器件型号:LM5149-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5149

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

LM5149 在 20A 的负载下达到其功率限值。

输入: 547.

输出: 12 伏

我根据随附的快速设计指南 Excel 文件设计了 LM5149-Q1。

QuickstartDesignGuide

我向 电流检测线路 (ISNS+到 VOUT) 添加了 R (49.9)-C (47pF) 滤波器。

如何修改设计以在 60V 最大电压条件下达到 20A 负载?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    电流限值设置为最大输出电流+电感器纹波 — 经验法则是设置最大电流的~140%-因此、对于 20A 设计、请尝试将 OCP 设置为~28A。 建议的检测电阻为 1.8m Ω。  

    在您的设计中、电感器值也有点过低。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Taru

     对于 36~60V 输入范围、您建议使用多大的电感值和开关频率?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

     电感器值是多少

    快速入门计算器将为您提供建议值。 在选择电感值时、应确保电感纹波电流~30-50%输出电流。  

    切换频率

    开关频率会影响总体设计的多个方面。 一般来说、开关频率越高、解决方案尺寸就越小
    然而、更好的动态性能会由于开关损耗的增加而降低设计效率。 同样、使用快速入门计算器可以了解设计的预期损耗和效率。  

    我在您的设计中看到满载时 FET 的功率损耗非常高 (~6W 和~4W)。 您可以执行以下操作:

    1.降低开关频率(您必须相应地更改无源器件)

    2.使用 Rdson 较低的 FET。 (尤其是低侧 FET)

    谢谢、
    此致、

    Taru