This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:默认 CdVdT

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544342/tps2660-default-cdvdt

器件型号:TPS2660


工具/软件:

对于 efuse TPS26601、当我使 CdVdT 保持打开状态时、内部默认 CdVdT 值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    内部默认值约为 8.3nF、在 24V 下提供 1.6mSec 输出斜坡。

    谢谢

    Amrit