This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1:Zaef (S) 和 Twlwd (S) 公式

Guru**** 2505885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSF12C1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540508/tpsf12c1-zaef-s-and-twlwd-s-formula

部件号:TPSF12C1


工具/软件:

嗨、 

   你过得怎么样!

   1.我想知道 TPSF12C1 数据表中的公式 (1) 是如何得出的、您能向我解释一下这个过程吗?

   2.  TPSF12C1 数据表中的公式 1 是否与有源 EMI 滤波器 IC 如何降低单相和三相应用中的共模发射(第 4 部分):环路增益分析相同、只是以不同方式表示?

    

谢谢!

此致

Mac.He

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我收到了你的问题,会回来给你

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在今天一天结束前回复您。

    谢谢。此致、

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh、

       我没有收到你对这个问题的答复。

    谢谢!

    此致

    Mac.He

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mac:

    我们今天会回来联系您

    谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mac:

    数据表中的公式 (1) 是 ZAEF - AEF 阻抗。 这是 CINJ 电容上方的总外观阻抗。

    另一个公式是环路增益表达式。 两者并不相同。  

    有关如何推导的环路增益表达式、 您可以参阅 IEEE Xplore 全文 PDF:

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh、

      我没有 IEEE Xplore 帐户、能否直接将文章发送到我的电子邮件? 非常感谢!

      我的电子邮件:mac.he@aei.com

    谢谢!

    此致

    Mac.He

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他把它寄给你

    谢谢。此致、

    Naresh