This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议替代 BD2221G-TR 限流负载开关

Guru**** 2512025 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2041, TPS22950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1539764/suggest-alternative-to-bd2221g-tr-current-limited-load-switch

部件号:TPS2041
主题中讨论的其他器件: TPS22950

工具/软件:

您好的团队、

您是否有 BD2221G-TR 替代产品的建议?

谢谢

Lillian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lilian、

    电源开关团队的其他成员会更好地回答这个问题。  我支持的标准是以 USB 为中心。

    此致、

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lilian、

    客户应用的工作电流值是多少?

    TPS2041 是一种封闭的替代方案。

    TPS2294x 具有可执行  BD2221G-TR 的功能、但最小电流限制为 100mA。

    TPS22950 具有可调电流限制、由于 RCB 的原因、用于 USB 应用。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    谢谢!