This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261-1:有关 TPS65261-1 中 PGOOD 功能实现的技术咨询

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65261-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542584/tps65261-1-technical-inquiry-regarding-pgood-function-implementation-in-tps65261-1

器件型号:TPS65261-1


工具/软件:

您好的团队、

我们目前正在计划使用两个 TPS65261-1 器件构建用于主板电力输送的电源系统、并有关于 PGOOD 功能实现的技术问题、我们希望 TI 工程师能够阐明这一点。 感谢您的支持。

①As 数据表摘录如下所示:“当所有降压通道都在稳压范围内且电源序列完成时、PGOOD 信号将置为高电平“。 如果我未使用全部三个通道、而是只使用一个或两个通道、PGOOD 信号是否会一直保持低电平?

②Does 下图中所示的[PGOOD 抗尖峰脉冲时间]是指规格表中列出的 512 个周期参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [quote userid=“262629" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542584/tps65261-1-technical-inquiry-regarding-pgood-function-implementation-in-tps65261-1 ①As 数据表摘录如下:“当所有降压通道都在调节范围内且电源序列完成时、PGOOD 信号将置为高电平“。 如果我没有使用所有三个通道、而是只使用一个或两个通道、PGOOD 信号是否会一直保持低电平?

    无论使用 1/2/3 个通道、都应启用所有 3 个 EN 引脚、以便 PGOOD 置为高电平。  

    [quote userid=“262629" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542584/tps65261-1-technical-inquiry-regarding-pgood-function-implementation-in-tps65261-1 ②Does 下图中显示的[PGOOD 抗尖峰脉冲时间]是指规格表中列出的 512 个周期参数

    是的、您说得对。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的答复。

    如下图所示、这里使用了两个总输入电压为 12V 的 TPS65261-1 器件。电源 ① μ F (TPS65261-1) 产生 5V 电压、而电源 ② μ F (TPS65261-1) 产生 1.1V 和 1.5V 电压。 然后、1.5V 输出会启用电源 ① μ A 以生成 3.3V 和 2.5V 电压。

    ①、来自电源 ② 的 PGOOD 信号将启用电源 Δ 的第三个通道(1.8V 电源输出)。
    该操作序列是否可以按所述方式实施? 谢谢你。

    两个电源 IC 的 MODE 引脚都接地。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对电源时序的简要说明。 如前所述、只要 EN1、2 和 3 超过 Venxh 阈值、PGOOD 就会置为高电平。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Gautam Iyer

    感谢您的答复。

    很抱歉,我不明白。 如果仅使用 BUCK1(没有用于 BUCK2/BUCK3 输出的功率电感器)、则只要 EN1/EN2/EN3 超过 Venxh 阈值且 BUCK1 输出电压稳定、PGOOD 是否会置为高电平?   是否有必要考虑所有三个 FB 信号?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我提到启用 EN1/EN2/EN3 时;我假设所有 3 个降压稳压器都已填充并生成正确的输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Gautam Iyer

    感谢您的答复。

    TPS65261-1 是否可以在仅一个输出通道工作的情况下使用? 例如、在使 BUCK2 和 BUCK3 处于非活动状态的同时使用 BUCK1。 在这种情况下、PGOOD 的状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“262629" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542584/tps65261-1-technical-inquiry-regarding-pgood-function-implementation-in-tps65261-1/5938299 ]例如、在使 BUCK2 和 BUCK3 处于非活动状态的同时利用 BUCK1。 在这种情况下、PGOOD 的状态是什么?

    在这种情况下、PGOOD 将被置为低电平。 同样、非活动状态意味着在禁用 EN2/3 时没有输出电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Gautam Iyer

    感谢您的答复。

    ①If 在未使用 BUCK2 和 BUCK3(无输出功率电感器和反馈电路)时仅使用 BUCK1、如果需要 PGOOD 功能、则需要将 EN2 和 EN3 拉至高电平。 在该配置中、当 BUCK1 的输出电压正常时、PGOOD 也会拉至高电平。 这种理解是否正确?

    ②If 在禁用 BUCK2 和 BUCK3(不存在输出功率电感器或反馈电路)时、仅 BUCK1 处于活动状态、并且如果 EN2 和 EN3 被拉至低电平、即使 BUCK1 的输出电压正常、PGOOD 也会保持低电平。 这种解释是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid=“262629" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542584/tps65261-1-technical-inquiry-regarding-pgood-function-implementation-in-tps65261-1/5939374 ①If 仅使用 BUCK1、而未使用 BUCK2 和 BUCK3(没有输出功率电感器和反馈电路)、如果需要 PGOOD 功能、则 EN2 和 EN3 需要拉高。 在该配置中、当 BUCK1 的输出电压正常时、PGOOD 也会拉至高电平。 这种理解是否正确?

    是的、EN2 和 EN3 必须拉至高电平、并且两个 FB 引脚都应馈送输出。  

    [quote userid=“262629" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542584/tps65261-1-technical-inquiry-regarding-pgood-function-implementation-in-tps65261-1/5939374 ②If 只有 BUCK1 处于活动状态、而 BUCK2 和 BUCK3 处于禁用状态(不存在输出功率电感器或反馈电路)、如果 EN2 和 EN3 被拉至低电平、则即使 BUCK1 的输出电压正常、PGOOD 也会保持低电平。 此解释是否正确?

    没错。  

    此致、

    Gautam