This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53689T:适用于以下应用?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD95410RRB, TPS53689T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544215/tps53689t-suitable-for-the-following-application

器件型号:TPS53689T
主题中讨论的其他器件:CSD95410RRB

工具/软件:

你(们)好  

我们正在考虑使用 TPS53689T 来生成 0.85V @高达 300A 的内核电压(具有“标准“功率电感器的 CSD95410RRB) 、并利用其余两个相位来生成 5V 的中间轨、支持高达 80A 的电流  

有没有理由不这样做? 如果是、您是否可以推荐支持 5V 电压轨的替代器件

谢谢你

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    由于这是一个公共论坛、因此很难讨论有关我们目前根据保密协议提供的器件的设计注意事项、以及您需要分享的有关设计的任何具体细节。 由于我们已经有一个 NDA 文件、所以我 刚刚给您发送了一封电子邮件、以便我们可以更自由地讨论您的系统应用。  

    此致、
    Nick Z