This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:USB-C 5V 1A DCP 原理图

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24074, TPS25810, BQ25630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544173/bq24074-usb-c-5v-1a-dcp-schematics

器件型号:BQ24074
主题中讨论的其他器件: TPS25810BQ25630

工具/软件:

大家好:  

我正在电路板上工作、需要提供一个 USB-C 充电端口、限制为 5V 1.5A 最大  

我使用 BQ24074 作为主电源和管理电池。 这将提供 4.4V 的直流电源  

根据我的理解(如果错误,纠正我),我会需要:  

- 一个 PD 控制器  

-降压升压转换器 ( 1.5A 5V ) 通过 4.4 至 5V  

此类应用是否存在参考设计、或者您能否选择合适的 IC?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giorgio:

    感谢您的联系。

    如果我理解正确、您希望在充电器的 OUT 引脚上提供一个 USB-C 端口。 当存在 VIN 时、BQ24074 的 OUT 引脚被调节为 4.4V、因此您正确地需要使用升压或降压/升压转换器从 4.4V 升压至 5V。 通过在 ILIM 和 VSS 之间连接一个电阻器、BQ24074 的输入电流限制 (ILIM) 可以设置为 1.5A。

    如果您 要通过 BQ24074 的输出提供 5V、电流为 1.5A、则不需要 PD 控制器。 但是、您将需要广播此端口的能力。 这可通过以下任一方式实现:

    • 使用 每个上拉至 5V 的 CC 引脚之间的 22k Ω 电阻器(广播 5V 时的 1.5A DFP)
    • 使用下行端口 (DFP) 控制器、例如 TPS25810

    我建议使用 DPF 控制器部件号打开一个新螺纹、以获得特定的建议。

    或者、 我强烈建议使用 BQ25630。 虽然该充电器 尚未全面生产、但 器件可用于原型设计。

    请让我详细了解您的要求、我很乐意提供进一步的帮助。

    此致、

    Alec