This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:RDY 行为问题

Guru**** 2814105 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543630/ucc21750-q1-question-on-rdy-behavior

器件型号:UCC21750-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21750

工具/软件:

您好的团队、  

客户提出了以下问题。  

以下是 UCC21750 上的启动波形。 CH1=、输入 PWM、CH2=RDY 引脚、CH3=RESET 引脚、CH4=PWM VCC。 RDY 引脚上有外部上拉电阻器。 我想知道当 RESET 具有短的低电平脉冲时 RDY 为什么会变为高电平、VCC 只是变为>2.85V。  

这是未知条件、下表中未显示。 在这种情况下、VCC 应该是 PU、VDD 是 PD、RESET 为低电平、RDY 引脚状态的正确行为是什么?  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您联系我们、您能分享相关设置(不同的引脚如何连接到客户系统中的电源)吗?

    需要注意的另一个关键点是、根据波形、EN/RST ~5V 在上电期间高于 VCC (~2.8V)、这违反了 absmax 条件、 因此不是有效启动条件。 我们是否可以建议客户 在上电期间使 EN/RST 引脚保持< VCC?  

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sasi:  

    EN/RST 与 MCU 连接。 该引脚在 MCU 上电时供电。 VCC 和 RDY 上拉源来自相同的 5V 电源轨。 VDD 与 VCC 一起启动。  

    已经建议客户在上电期间保持 EN/RST 引脚< VCC。  

    当 RDY 为低电平、VCC 为 PU、VDD 为 PD 时、您是否知道 RDY 引脚(红框中)的正确行为?  

    谢谢!

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    RDY 引脚将为高电平 RDY>UVLO 和 VDD >UVLO、在所有其他情况下、VCC 应为低电平。

    但是、当 EN > VCC 时、它会进入非功能模式、因而违反器件功能行为。 因此、不应使用 RDY、RDY 行为是意外的。  

    如果您能分享特定于栅极驱动器的客户原理图、以便我们更好地理解。

    谢谢

    Sasi