This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952:我可以&'t 与 bq76952 进行通信

Guru**** 2527850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76952EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543581/bq76952-bq76952-i-can-t-communicate-with-bq76952

器件型号:BQ76952


工具/软件:

我使用 bq76952 开发了一个与评估板 (bq76952evm) 相似的 PCB、但可用于 6 节电池。 该电路如下图所示、以及用于读取电芯电压的调节电路。

在微控制器端 (MSP430FR5529)、通信正在正确进行、因为我们尝试了使用微控制器与 bq76952EVM 板上的 bq76952 进行通信、并成功地进行了通信。
但是、我们无法与电路板上的 bq76952 进行通信、我们相信它处于关断模式而无法退出关断模式。 我们已经按照以下步骤完成了 bq76952 初始化过程

-打开 BAT 引脚电源
-按连接到 TS2 引脚的唤醒按钮
-尝试通过 I2C 与 BQ76952 板通信 (I2C 中为 100KHz)

BQ76952 不进行响应、从地址提供了通信 NACK。

注意:
-我们测量了 reg18 引脚,它的输出显示 1.8V。
-由于我们只使用 6 个电池,BAT 引脚获得 17V ;
-在 CP1 引脚上、我们得到 28V;
-在 REG1 和 REG2 0v 上;
- REGIN O.13V;

话虽如此、问题是 bq76952 未与微控制器通信时出现了问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rafael、

    Reg18 引脚在其输出端显示 1.8V、会建议 BQ76952 已唤醒并正在运行、因此处于 SHUTDOWN 模式应该不是问题。

    在您的原理图中、我注意到 SDL 和 SDA 引脚上没有任何上拉电阻器。 我们的器件没有任何内部上拉电阻器、因此需要添加外部上拉电阻器才能使 i2c 正常工作。 这可能是通信失败的原因之一。 尝试在这些引脚上添加上拉电阻器、并告诉我是否有任何变化。

    该图像可以在数据表中找到、但我也将其粘贴到下面以用作指南:

    此致、
    Rohin Nair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、早上好、提前感谢您的答复。 我并不包含所有的电路原理图、但是的、我们之前已经添加了上拉电阻器、如下图所示。  

    我们严格遵循了 Texas Instruments 在 BQ76952-EVM 中已经实现的架构、只对其进行了修改、适用于 6 节电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rafael、

    在查看您的原理图后、没有什么是突出的问题。 您能否测量 TS2 引脚和 LD 引脚的电压并告诉我它的值是多少? 您的器件可能正在进入软关断状态、这可能会中断通信。

    此致、
    Rohin Nair