This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A94:TPS7A94 是否可用作可变电压电源?

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A94

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543918/tps7a94-can-the-tps7a94-be-used-as-a-variable-voltage-supply

部件号:TPS7A94


工具/软件:

我想用 TPS7A94 替换 LT3045。  LT3045 还在 SET 引脚和 GND 之间使用一个电阻器来设置 VOUT。  DAC 输出还可以连接到 LT3045 SET 引脚、以便 DAC VOUT = LDO VOUT。  我需要 0V - 3V 输出以及大约 840mA 电流。

请告诉我是否可以将 DAC 输出连接到 TPS7A94 NRSS 输入、以便 DAC VOUT = TPS7A94 VOUT。  您有示例电路吗?  我应该小心些什么?