This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79731-Q1:要求并联 K1 簧片继电器和 U2 TPSI2140 IC 连接到绝缘电阻监测器电路中 TIDA-010272 参考设计的 chasssis 接地连接控制

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010272, BQ79731-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542255/bq79731-q1-requirement-of-parallel-k1-reed-relay-and-u2-tpsi2140-ic-connected-to-chasssis-ground-connection-control-in-tida-010272-reference-design-in-insulation-resistance-monitor-circuit

器件型号:BQ79731-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-010272

工具/软件:

在绝缘监测 电路的 TIDA-010272 参考原理图中“为什么他们连接簧片继电器和 TPSI2140 IC 以控制机箱连接。 此参考设计的设计指南提供了说明或详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sai、

    这是汽车应用还是电力存储系统?

    此致、

       Quentin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    汽车应用、800V 电池包

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sai、

    但您参考的设计适用于 储能系统的 1500V 高压电池架监测单元。
    我认为您引用的应用程序错误。  

    此致、

       Quentin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在使用 BQ79731-Q1、请分享绝缘电阻监测器、参考设计、适用于汽车 EV 高达 400V 应用的最新设计文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道他们为什么同时使用干簧继电器和 TPSI2140 SSR 来控制 PE 或低压接地

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sai、

    您是否已经可以访问 BQ7973xx 设计文件夹?
    如果不是、请申请访问此页面:

    https://www.ti.com/secureresources/BQ7973X-Q1-DESIGN

    在这里、您可以找到有关绝缘电阻的最新文档和应用手册。  

    它们也将仅基于汽车。  

    此致、

       Quentin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sai、

    您是否能够访问该链接?

    此致、

       Quentin