This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:VCC 功能问题

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543515/lm5021-vcc-function-issue

器件型号:LM5021


工具/软件:

您好的团队、

我的客户在其工程中使用 LM5021、想要了解 VCC 引脚的最大电压。 客户将此器件与电压为 14V 的外部电源搭配使用。 该外部电源可提供多大的电压电平来避免风险? 请在下面找到 SCH。 谢谢!

...

...

BR、

家气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    我查看了 LM5021 的数据表、没有绝对最大额定值、因此这意味着由随辅助绕组提供的 Vin 引脚供电。

    我可以看到、在 14V 输入下无法实现这一点。  这是通用 PWM。  您可以使用其中一个 UCC28C4x 器件、它将在 14V 的 VDD 电压下运行

    如果您对如何在应用中使用 UCC28C4x 器件进行设计有疑问、请在标题中使用 UCC28C4x 重新发布 e2e 文件、以便适当的应用工程师可以帮助您完成设计。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    该设计被广泛用于客户项目已有超过几年的时间。 他们很难如此迅速地转变为新的。 客户想了解 VCC 的最大电压。 您能帮助内部检查一下吗? 谢谢!

    BR、

    家气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    LM5021 设计为通过 VIN 调节 VCC。  不建议使用外部辅助电源来偏置 VCC。  因此、数据表中没有 VCC 的绝对最大额定值。  VCC 引脚不用于使用单独的偏置电源进行偏置。

     

    此致、